Other Parts Discussed in Thread: LM5017
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM5017 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好,
LM5017的同一批PCBA中有不同的工作模式(脉冲模式和负载相同的正常模式)。 所以,我把频率从500K调整到100K,主板在正常模式下工作。 但是,我如何确保具有相同负载的所有主板都可以在相同模式下工作? 请告诉我如何将阈值从突发模式计算为正常模式。
非常感谢 !
此致!
沙地