This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM5017:如何识别LM5017工作模式?脉冲模式或正常模式

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578462/webench-tools-lm5017-how-to-identify-lm5017-work-mode-burst-mode-or-normal-mode

部件号:LM5017

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

 LM5017的同一批PCBA中有不同的工作模式(脉冲模式和负载相同的正常模式)。 所以,我把频率从500K调整到100K,主板在正常模式下工作。 但是,我如何确保具有相同负载的所有主板都可以在相同模式下工作? 请告诉我如何将阈值从突发模式计算为正常模式。

 

 

非常感谢  !

此致!

沙地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM5017只能在CCM模式下工作,无论负载电流如何,除非环路不稳定或可能达到电流限制,否则您不应在连拍模式下工作。