This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5311万-Q1:LPM时钟,SMPS时钟

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583798/tps65311-q1-lpm-clock-smps-clock

部件号:TPS6.5311万-Q1

您好,

LPM时钟显示在数据表上。

这是什么意思?

SMPS时钟是否表示每个SMPS的时钟运行?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi,

    您的问题已分配给负责此产品的专家。

    此致,
    Jari Niemelä ć
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi-san,

    基本上我们有两个不同的时钟域:一个是lpm时钟域,另一个是主振荡器域。 LPM时钟域主要与 器件的监控功能有关,主振荡器(SMPS时钟)用于为每个稳压器生成时钟。 是的,SMPS时钟是每个设备法规的时钟。

    希望这对您有所帮助。

    此致,

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Murthi-San,

    我还有其他问题。

    1.关于SMPS CLK,SMPS/LPM CLK的可用性有多大?
    2. SMPS CLK频率与每个DC/DC块有何关联?
    LPM CLK频率与每个监视器模块有何关联?
    3.能否向我展示数据表结构图(图15)上的SMPS/LPM块?

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    请参阅下面我的评论。

    1. SMPS振荡器具有4.9 MHz频率,用于为与器件调节相关的电路和看门狗生成时钟。
    2,LPM时钟频率为500 KHz,用于状态机,SPI,EEPROM控制,监控相关电路。
    3. LPM/SMPS时钟不显示在数据表方框图中,因为它们是器件内部的。
    4. LPM时钟和SMPS时钟是单独生成的

    此致,

    Murthy