This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要有关选择正确电源的帮助

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61A2-100M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584808/need-help-in-selecting-right-power-supply

主题中讨论的其他部件:TPS6.241万LMK61A2-100m

你(们)好

我们有一个芯片作为研究项目的一部分。 需要为IO提供3.3V电源,为核心提供1.2V电源。 输入电压是从USB抽入的5V。 芯片电流要求小于500 mA。  如果电源IC也可以提供大于10 MHz (最大100 MHz)的时钟,这也是可取的。

因此,高水平规格是

VIN标称= 5V

输出电压1标称= 3.3V

IOUT1    = 500 mA

输出2标称电压= 1.2V

IOUT2    = 500 mA

很高兴有:时钟输出,频率范围为10-100 MHz。

请帮助我选择正确的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Mohammed,

    这种设计可以使用线性调节器来完成,但由于效率低下而造成的高额损失。

    使用TI的Webench,我创建了一个设计。

      

    图中显示了多个器件,TPS6.241万就是其中之一。

    在TI商店中,您可以获得样片和EVM:

    我们的所有Power IC都不具有10MHz或100MHz时钟功能。

    您可能会考虑此振荡器。
    LMK61A2-100M超低抖动固定频率差分振荡器  
    这些设备是否适合您?