请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:TPS6.241万, LMK61A2-100m你(们)好
我们有一个芯片作为研究项目的一部分。 需要为IO提供3.3V电源,为核心提供1.2V电源。 输入电压是从USB抽入的5V。 芯片电流要求小于500 mA。 如果电源IC也可以提供大于10 MHz (最大100 MHz)的时钟,这也是可取的。
因此,高水平规格是
VIN标称= 5V
输出电压1标称= 3.3V
IOUT1 = 500 mA
输出2标称电压= 1.2V
IOUT2 = 500 mA
很高兴有:时钟输出,频率范围为10-100 MHz。
请帮助我选择正确的设备。