This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TPS5.432万:TPS5.432万斜坡补偿参数

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584286/ccs-tps54320-tps54320-slope-compensation-parameters

部件号:TPS5.432万
主题 中讨论的其他部件:TPS5.462万

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我的客户希望使用MATLAB来模拟TPS5.432万波德图。 我们不知道数据表中的斜率补偿参数。 请您告诉我有关斜坡补偿的规格吗?

谢谢你。

巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参数包括:

    Se =6*FSW*Ri和Ri =1/12

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢你的帮助。 我的客户现在正在使用芯片。 并应对不稳定的问题。

    原理图如下。

    SW波形如下。

    从SW波形来看,转换器似乎不稳定。

    所以我们进行波德图解分析。

    当使用我们的TINA时。 fo为54khz,相位裕度为71度。增益裕度为15dB。

    使用MATLAB进行模拟时,f0为50kHz,相 位裕度为70度。增益裕度为17dB。 (SE基于您的回复)

     它们看起来都很稳定。 我们认为不稳定是由自身不起作用引起的。

     您对此问题有什么想法吗?

    BTW:TPS5.462万是否与TPS5.432万具有相同的SE?

    谢谢你。

    巴西

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到FCO = 57 kHz,PM = 66度。  它应该是稳定的。  您的输入电容器似乎是电解的。 您需要10个UF或更多X5R或更好的陶瓷电容器,就在VIN引脚接地,非常靠近IC。  您可能还会遇到布局问题。

    TPS5.462万的斜坡补偿可能不同。  我知道功率级跨导是不同的。