This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7201万A-Q1:IC故障,有一个燃烧孔

Guru**** 2366860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584689/ucc27201a-q1-ic-failing-with-a-burning-hole

部件号:UCC2.7201万A-Q1
主题中讨论的其他部件:UCC2.7201万A,UCC2.7211万A-Q1

在使用 UCC2.7201万A (和-Q1版本)的新设计中,我们遇到了重复性故障。  故障方法是一致的;芯片上的一个点变为亮红色,并通过顶部烧出一个孔。  我通过几种途径尝试找出导致故障的原因,我希望您能够帮助我根据烧穿的位置来确定问题的重点。  我附上了芯片的图像-我对分辨率表示歉意,但显微镜很忙,我希望这将足以确定大致位置。

FET:大型 SOT-227 VS-FA72SA50LC,带255nC/10nF门。  
VDD:12伏
功率:48V
栅极(高)=12欧姆,(二极管+3欧姆用于下拉)
栅格(lo)= 3欧姆
Lo由16V Zener保护
HS受75V TVS保护
升压电容器多种多样:从.1uF到2.2uF (大部分为.1uF)。  未找到与故障的关联

在驱动器+CPU的12V+5V启动之前,FET始终接通48V。

该问题很难在工作台上重现和捕获,但在原型测试期间经常出现。  开机时,故障始终在第一秒钟左右发生。  电源似乎良好,尽管Hin/LIN可能在VDD达到12伏之前驱动(5伏)。

照片应显示在我的名字后面。

谢谢!

Rick

UCC2.7201万A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard

    AE将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    很遗憾您在申请中遇到这些问题。 我不知道驱动程序芯片的哪个部分位于设备的那个角落,但我会仔细研究一下。

    同时,您是否有可以分享的示意图或示意图部分? 这将有助于分析。 此外,如果您在启动过程中有HI,LI,HB和HS信号的示波器捕获,当故障发生时,请同时提供这些示波器。

    对于在12伏电源仍在上升时驱动HI/LI,这应该是正常的。 将发生的情况是UCC2.7201万A-Q1的UVLO功能将保持输出关闭,直到UVLO阈值满足(典型值~7.1V)。

    我将从我的端开始研究,并让您知道我发现了什么。

    ——丹尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel,感谢您的帮助。  遗憾的是,我还没有迹线,因为到目前为止很难再现。  我认为下冲与它有关系,但到目前为止,在HS上还没有看到任何短峰值达到-2。

    我在下面列出了相关的示意图。  该板很简单,只是一个小型印刷电路板,其驱动器位于两个SOT-227 FET的顶部。  这些板成对或三倍驱动电机。  请注意,在示意图中,MOSFET有两个电源连接,其中1个被选为驱动器电路的回路电流。

    感谢您对UVLO的解释。  我现在可以避免跳下那个兔子洞。

    再次感谢,

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick,

    感谢您提供原理图和附加信息。 它看起来就像您看到损坏发生在低侧输出驱动器上拉MOSFET的位置。 当LI为高电平且设备正在尝试将LO节点驱动至VDD时,可能会有某种东西使LO引脚保持在低电平位置。

    请尝试以下几种方法:
    -尝试在无从LO到VSS的zeners的情况下进行测试。 如果此问题消失,请使用更高电压的齐纳(18-20V)再次尝试
    -确保在高逻辑状态下HI和LI之间没有重叠-需要提供停用时间以避免射过条件
    -确保HI或LI的负值都不超过-1V,因为这超出了设备规范,并且可能导致意外状态
    -小电阻和电容可用于清洁HI和LI的边缘。 ~10-100ohm和10-100pF通常可以达到目的
    -您可以尝试UCC2.7211万A-Q1,它对于HI/LI和HS上的负瞬变更坚固

    请告诉我您的发现。

    ——丹尼尔