This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 未调节(无反馈)隔离DC/DC控制器

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LM5109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584342/unregulated-no-feedback-isolated-dc-dc-controllers

主题中讨论的其他部件:UCC2.87万LM5160UCC2.8089万LM5109

 TI的这篇EDN文章建议采用半桥,推挽式和全桥式设计。 您能否推荐适用于未调节DC/DC的PWM控制器以及有关未调节DC/DC的任何应用说明?

我们需要12V输入,12V输出@ 12W。 输出电压在负载上可以是+/- 2V (10mA-1A)。  

两侧的中心抽头非常不方便,因此推挽式不是很好的解决方案。

我们希望避免使用辅助绕组,因此PSR反向(UCC2.87万)不是很有吸引力。

我们也在研究Fly-Buck,但它接近LM5160功率限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EDN文章链接: www.edn.com/.../Understanding-isolated-DC-DC-converter-voltage-regulation-
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bryan:  

    此类设计可通过推挽式控制器完成。
    在我们的设计档案中,我们有一个PMP2279,48V输入,48V输出@ 2A。
    该设计不是公开的。


    使用具有停机时间控制的UCC2.8089万初级侧推挽式振荡器。
    Bang Bang 50 % 占空比,有少量死机时间以避免交叉传导,从而产生直流变压器效应。
      

    输出调节是变压器和电感器中的输入电压和电阻损耗的函数。

    虽然电路可能对您起作用,但您可以对其进行修改以更接近您的电压。
    变压器是现成的脉冲PA0905。

    如果您需要其他信息,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ed! 感谢您的回复。 推挽式基本上不起作用;由于物理限制,我们无法安装许多绕组连接。

    海峰范的文章提到,半桥和全桥转换器有时用于此“直流变压器”应用。 这样的电路非常理想,因为它不需要任何中央抽头或辅助绕组:

    我们希望在这条道路上提出任何建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱恩,很好地听到你的声音。

    推挽式控制器可以驱动;
    推拉
    半桥
    全桥

    因此UCC2.8089万可以用于您的全桥设计。
    我做了一张草图作为示例。

    UCC2.8089万有2个输出,A B
    A驱动器左上角,右下角
    B驱动器右上角,左下角

    由于UCC2.8089万仅具有接地参考输出,因此您需要一个驱动器才能使顶部MOSFET门电压高于12Vin。
    LM5109是成本最低的驱动因素,可以正常工作。
    LM5109车尾箱束带工作正常,因为占空比为~50 %

    我无法找到具有全桥的12V输入12V输出的完整参考设计。
    通常在低电压和低功率下,使用推拉。

    但下图显示了如何实现这一目标。
    当然,还有一些细节需要你去研究。