主题中讨论的其他部件:TPS6.3051万,BQ5.0002万A , BQ50.0511万A
尊敬的各位:
我正在这栋建筑上使用BQ5.105万Band工作一个简单紧凑的无线接收器,尝试使用TPS6.3051万获得稳压3.3V。 我还构建了PCB,但我在BQ5.105万Q的BAT (针脚4)上没有任何输出,在TPS6.3051万的输出电压(针脚4)上也没有任何输出。
以下是BQ5.105万B的示意图
充电电流已设置为500mA和10 % 终端电流。
使用TPS6.3051万调节BAT电压,如下图所示:
我使用 Digikey的732-6211-ND线圈(7.5uH)作为接收器线圈。
在发送器端,我使用TI的标准BQ5.0002万EVM-607,并且我没有对Tx端进行任何更改;只为其提供5.0V电源并使用接收器进行测试(如上图所示的原理图)。请注意,我没有在BAT端子上连接任何电池? 它是否有任何不同? 此外,如果未正确计算L',则C1和C2的值可能是错误的;因此它对性能的影响应该有多大。
如何继续调试有什么建议?
如果有人花时间回顾并告诉我Rx电路无法工作的原因,我真的有责任。
谢谢