This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ5.105万B:由BQ5.105万B和TPS6.3051万降压升压3.3V稳压器制成的小型无线接收器的原理图回顾

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584052/bq51050b-schematic-review-for-compact-wireless-receiver-made-from-bq51050b-and-tps63051-buck-boost-3-3v-regulator

部件号:BQ5.105万B
主题中讨论的其他部件:TPS6.3051万,BQ5.0002万A BQ50.0511万A

尊敬的各位:

我正在这栋建筑上使用BQ5.105万Band工作一个简单紧凑的无线接收器,尝试使用TPS6.3051万获得稳压3.3V。 我还构建了PCB,但我在BQ5.105万Q的BAT (针脚4)上没有任何输出,在TPS6.3051万的输出电压(针脚4)上也没有任何输出。
以下是BQ5.105万B的示意图

充电电流已设置为500mA和10 % 终端电流。

使用TPS6.3051万调节BAT电压,如下图所示:

我使用 Digikey的732-6211-ND线圈(7.5uH)作为接收器线圈。

在发送器端,我使用TI的标准BQ5.0002万EVM-607,并且我没有对Tx端进行任何更改;只为其提供5.0V电源并使用接收器进行测试(如上图所示的原理图)。请注意,我没有在BAT端子上连接任何电池? 它是否有任何不同? 此外,如果未正确计算L',则C1和C2的值可能是错误的;因此它对性能的影响应该有多大。

如何继续调试有什么建议?

如果有人花时间回顾并告诉我Rx电路无法工作的原因,我真的有责任。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图看起来正常
    建议使用电池或电池仿真器进行测试。
    发送直流电压的示波器捕获(引脚18)

    “请注意,我没有在BAT端子上连接任何电池?”--这将导致bq5.105万B的启动问题,需要看到电池才能启动并继续运行。

    “而且,如果没有正确计算L',C1和C2的值可能是错误的,因此它对性能的影响应该是多大。”---值需要接近。 线圈数据表上的值是空闲空间(L),周围没有任何东西,当放置在TX线圈(L)上时,值将会改变,调谐也会改变。 请参阅数据表中的测量和调整步骤。 "串联和并联谐振电容器部分"。
    CD (C13和C14)只能与移动线圈TX一起使用,而不能与bq5.0002万A TX一起使用。

    “关于如何继续调试的任何建议?”---查看常见问题部分,一个演示文稿是关于TX故障排除的,它具有RX的启动波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Bill:

    感谢您的回复。 我将在BAT端子上放置一个3.7V锂离子电池(充电电流限制为1.0A),并将在下次测试时放置约50-100mA的小负载。 我也会将示波器捕获发送给您。

    您能告诉我,移动线圈Tx是什么意思吗? BQ5.0002万A TX是否需要C13和C14?

    我应该删除它,还是不会有任何区别?

    您是否还可以向我发送故障排除演示文稿的链接,该链接具有我应该在RX 5.105万B芯片上看到的波形?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无线电源E2E常见问题链接如下,另请参阅右侧论坛屏幕中的常见问题选项卡。

    e2e.ti.com/.../wireless_power_faq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无线电源RX线圈调谐
    所有新接收器都需要验证或调谐C (共振电容器)和CD (检测电容器)。
    有关调谐说明,请参阅接收器数据表"串联和并联谐振电容器"。
    有关此问题的一些注意事项:
    1) RX线圈L受最终设计案例的影响。 其周围和后面的金属(如电池)将改变L
    2) 无需对每个装置进行调整,典型的生产运行几乎没有变化,并且在整个生产过程中保持一致。
    3) 对于Qi认证,必须完成此调整。
    4) CD电容器用于WPC标准中的移动线圈型变送器,请参见QE-TM101。 对于未经Qi认证的设备,CD值不太重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Bill:
    感谢您的回复。
    以下是更新:

    1.我已使用上图所示的原理图测试了PCB
    2.我听到BQ5.0002万EVM-607发出哔声,然后D6 (黄色) LED开始闪烁几秒钟(大约5-10秒)。 在此时间段内,我的RX上的LED指示灯也会亮起
    3.此后,EVM上的D6停止且D5 (红色)永久打开。 Rx上的LED也关闭。
    4.我注意到的一件事是,BQ5.105万B和TPS6.3051万 IC都非常热。 我的充电电流为500mA。 是因为充电电流过高吗?
    5.电池电压(3.7V锂离子)没有增加,而是减少了几毫伏。 出现问题。

    您能否建议可能出现的问题?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上一次更新后:

    我获得了示波器捕获(请注意,我已将I -散装电流降低到300mA,并且开始充电时锂离子电池电量耗尽):

    1.垂直和垂直

    经过几秒钟的间隔后,电压暂时下降,然后随着D5 (红色)错误指示灯亮起,电压持续下降。

    VBAT不能上升到正常的电压水平

    2.这里是捕捉V_rect和V_TS/CTRL

    当D5 (红色) LED亮起时,V_rect和V_TS/CNTRL会下降,我认为这确认了TS_GND错误。

    我在该引脚上使用了10k电阻器接地。

    您能否建议可能存在的问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关bq5.0002万A EVM LED指示的信息。

    •D1-绿色-输入5V应用于装置

    •LED D6,D5和D4的行为由LED_MODE电阻器确定。
    •LED_模式–R25 24.9K欧姆,对于模式1 (LED控制选项1),请参阅表1 bq50.0511万A数据表。
    •D6-绿色电源传输(LED_A)针脚11
    –电源传输—1.25Hz速率时慢速闪烁
    –充电器已完成—打开
    –DPL—1.25Hz速率时慢速闪烁。 DPL是由于低输入电压而降低的功率模式。 有关详细信息,请参阅数据表。
    •D5-红色故障(LED_B)针脚12
    –故障—开
    –FOD警告—以5Hz频率快速闪烁
    •FOD警告是10秒的指示,表示FOD损耗超过故障阈值,10秒后将设置故障
    –DPL—1.25Hz速率时慢速闪烁。 DPL是由于低输入电压而降低的功率模式。 有关详细信息,请参阅数据表。
    •D4 -橙色(LED_C)针脚14
    –在模式1中不使用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能是跳闸FOD故障。
    要尝试的几件事:
    1) 禁用FOD --在TX上,将FOD_thr引脚拉至3V,在R23上短路
    2) 增加RX报告功率-(RX侧),由电阻器从FOD引脚到接地确定。 增加电阻器R2的值。
    3) 增加TX FOD阈值-(TX侧)增加FOD_thr处的电压,请参阅bq50.0511万A数据表“异物检测(FOD)”部分。

    当设备工作时,需要设置RX上的FOD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Bill:

    我已经尝试了您的所有建议:

    1.使用0欧姆电阻器将R23短路,禁用Tx侧的FOD。

    2.我将Rfod从140欧姆增加到300欧姆,增加到430欧姆到1000欧姆。

    但跳闸问题仍然存在。

    另外,在您的一个帖子中,您提到如果即将发生FOD错误,红色LED指示灯将闪烁开/关,但在我的情况下,它将亮起一次,并在切断电源转接时保持亮起。

    请帮助我调试问题。 我真的需要让它发挥作用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已回复您的其他帖子。 除了在该帖子中请求的信息之外。
    您能否提供测试设置的布局文件和照片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经在邮件和其他帖子中向您发送了布局文件。
    我还会向您发送测试设置图片。

    谢谢