This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD1.7575万Q3:SOA性能与CSD1.7581万Q3A的比较

Guru**** 2462450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584549/csd17575q3-soa-performance-comparison-with-csd17581q3a

部件号:CSD1.7575万Q3
主题中讨论的其他部件:CSD1.7581万Q3A

你好,团队成员

与CSD1.7581万Q3A相比,CSD1.7575万Q3的RDSon更小。

因此,我认为CSD1.7575万Q3的整体性能比CSD1.7581万Q3A更好。

但是,我发现了SOA Curve的兴趣所在。

我预计在整个VDS范围内,CSD1.7575万Q3的SOA曲线将比CSD1.7581万Q3A更好,

但实际上,CSD1.7581万Q3A具有更好的性能,尤其是在VDS = 20V ~ 30V范围以上的100 usec和10 usec线路上。

[Q1] CSD1.7581万Q3A的RDSon比CSD1.7575万Q3差,

       但我想知道为什么CSD1.7581万Q3A在高于VDS = 20V ~ 30V范围的100 usec和10 usec线路上显示更好的SOA?

[Q2]我认为SOA曲线是在TC = 25度处。

       您是否认为CSD1.7581万Q3A在TC = 80度时仍具有比CSD1.7575万Q3更好的SOA曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul,  

    您的观察和直觉是正确的。 这两种部件都是同一代硅,这意味着电阻较低,芯片越大,理论上SOA越好。  

    事实是,在过去几年中,我们对SOA评级和降级的方法有了很大改进。 一些事情:

    1)在测量CSD1.7575万Q3的SOA时,我们没有能力测量100us,因此根据我们可以想象的最保守的方案推断线和10us线。 对于CSD1.7581万Q3A,我们能够测量100us数据,正如您所看到的,实际上1ms和100us之间存在非常大的间隙。 我怀疑,如果我们重新测量CSD1.7575万Q3,我们会看到类似的差距。

    2)随着时间的推移,我们更好地构建曲线的扭结,以便更好地跟踪测量数据。 我们还让每个脉冲持续时间都有自己的斜率,以反映数据所指示的内容(注意脉冲持续时间越短,通常斜率越高)。 这基本上意味着,在保持测量数据大量降级的同时,我们现在可以提供比2-3年前更具侵略性的SOA曲线。  

    话虽如此,我希望真实的CSD1.7575万Q3 SOA比CSD1.7581万Q3A的SOA更好,但要知道具体数量,我们需要回顾并重新描述CSD1.7575万Q3。