请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ5.105万B 主题中讨论的其他部件:PMP
我正在使用 TIDA-0.0329万 (用于低功耗佩戴式应用的微型无线接收器参考设计)中提供的模板设计基于BQ5.105万B设计无线接收器。
但我需要使用QB5.105万B的QFN-20封装,而 TIDA-0.0329万中的封装 是为28DSBGA提供的。
能否在PADSlegacy_PMP.IntLib中获得QFN20软件包? 如果是,请将该库发送给我,如果不是,您能否建议我如何继续?