This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ5.105万B:申请用于无线电源传输的TI BQ系列Altium集成库(*.IntLib)

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581814/bq51050b-request-for-altium-integrated-library-intlib-for-bq-series-of-ti-for-wireless-power-transfer

部件号:BQ5.105万B
主题中讨论的其他部件:PMP

我正在使用 TIDA-0.0329万 (用于低功耗佩戴式应用的微型无线接收器参考设计)中提供的模板设计基于BQ5.105万B设计无线接收器。
但我需要使用QB5.105万B的QFN-20封装,而 TIDA-0.0329万中的封装 是为28DSBGA提供的。

能否在PADSlegacy_PMP.IntLib中获得QFN20软件包? 如果是,请将该库发送给我,如果不是,您能否建议我如何继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有此部件的旧版PADS库可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muhammad:

     Bill是正确的...我们已经停用了已导入到Altium的旧旧PADS库。  我确实有一个原生Altium足迹,我可以给你。  它基于对建议占用空间的内部更新。  在文档正式更新之前,我们仍在审批,但我 现在就为您提供所需的空间。  它最终将被合并到.BXL文件中,您可以在上找到该文件  。  

    此致,

    Oliver

    e2e.ti.com/.../1325.RHL0020A.zip</s>0020