This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.403万-Q1:带扩频选项的软启动时间

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582805/lmr14030-q1-soft-start-time-with-spread-spectrum-option

部件号:LMR1.403万-Q1
主题中讨论的其他部件: LMR1.403万

你好,团队。

我们的客户评估了LMR1.403万-Q1。

在存在扩频功能的情况下,软启动时间会有所不同。

CSS=4.7nF

LMR1.403万QDPR (不带扩频) TSS=1.17ms

LMR1.403万SQDPR (带扩频) TSS=0.8毫秒

为什么?

e2e.ti.com/.../LMR1.403万_2D00_Q1_5F00_StartUp.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    反复切换EN引脚时,软启动时间将比设定点小一点。 如果您按照以下测试步骤操作,您将看到相同的大致软启动时间。
    1.设置EN LOW。
    2.打开Vin。
    3.按Single (单声道),将EN设置为触发声道
    4.设置EN高
    然后,您将捕获两个类似的波形。
    根本原因是当应用了禁用EN和VIN时,SS针脚电压无法放电至绝对0V。 因此,当设备再次启用时,SS电压从略大于0V的电压上升,这就是SS时间缩短的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Luke。
    感谢您的支持。
    CSS的放电电路与软启动电路之间是否存在WTIH或无扩频的差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有区别。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。
    我确认SS端子的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luke。

    SS终端波形已连接。

    在chage和discharge方面存在差异。

    这种差异是否为IC公差?

    ISS的最低和最高规格是什么?

    e2e.ti.com/.../LMR1.403万_2D00_Q1-SS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是否验证了同一PCB生物卡上的taht? SS引脚的电流源可能因部件而异。 另外SS电容器的变化也会导致ss时间差。W/或w/o Sperad Sprectrum版本理论上不应存在SS时间差。
    以了解相关时间。 此设备在禁用时没有用于加速放电的低侧FET,因此放电时间取决于Cout和负载。 如果在相同条件下进行测试,放电时间应相同。
    巴西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luke。
    波形是SS,而不是VOUT。
    如果CSS较小,则充电和放电时间会较短,但波形则不会如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,明白了,我想这是VOUT。 放电路径不符合准确的接收电流源,因此放电时间应因设备而异,这是正常行为。 对于SS充电时间,源电流相对准确,这应该不会导致SS时间有很大差异,您可以尝试在两块板上装配相同的SS盖以验证这一点。 不同设备之间可能有一些差异,但不应有很大差异。
    顺便说一句,SS时间短一点会影响他们的应用吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户使用相同的CSS,因此可以听到ISS的规范。
    当TSS的差异在ISS的规格范围内时,此问题就会得到解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,ISS可能因设备而异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以,我要求提供能容忍吻的数据。

    是否没有参考数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小值:2.706 ,最大值:100个单位样品尺寸的3.882 (在-40C至125C的温度下)。