This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:0.8V输出设置

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584169/tps7a85-0-8v-output-setting

部件号:TPS7A85
主题:TPS7A84中讨论的其它部件

当我们要设置输出电压0.8V时,应该如何设置FB电路?

是否可以将输出线路直接连接到FB引脚? 或者,我们是否应该将线路连接到SNS引脚,并将CFF置于SNS引脚和FB引脚之间?

此致,
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sasaki-San,

    对于0.8VOUT,建议使用以下示意图:

    这是否回答了您的问题?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请让我再问一个问题。

    我们通常使用具有0.8V输出的TPS7A8500,但是我们会将输出电压稍微调整为0.8xV。
    在这种情况下,我们可以使用以下示意图吗? 当我们想要调整输出电压时,我们将添加底部FB电阻。

    此致,
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sasaki-San,

    上述方法的问题是TPS7A84的内部12.1K电阻器的温度系数与外部电阻器不同(在这种情况下,您可能希望它更大一些,以便只稍微提高VOUT。 请注意,50mV针脚具有一个193.6K的下拉电阻。

    另一种方法是将800mV针脚简单地连接到SNS。 这将改变销的重量,如下所示:

    虽然我们从未测试过以下内容,但如果您将1.6V和800mV同时与SNS关联,则您将获得以下信息,这似乎是合乎逻辑的:

    这些引脚仅在接地时添加参考,因此您可以使用0欧姆电阻器和MCU或GPIO扩展器执行此操作,如本应用说明中所述:  

    我希望这能有所帮助。

    此致,