This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.807万:无负载,PFC FET的DS波形

Guru**** 2394095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583398/ucc28070-no-load-the-ds-waveform-of-the-pfc-fet

部件号:UCC2.807万

你好

我想问, DS波形的FET中谁没有负载。

此致

Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Neil:

    在真正空载时,FET不会切换,并且排卸电压充电至交流输入的峰值。
    但是,由于始终存在一些功率损失,因此会有一些非常窄的栅极驱动脉冲,以便保持设定的输出电压。

    在这短时间内,排卸电压将从其瞬时值切换至接地。 当FET关闭时,放电电压被夹紧在输出电压水平。 只要电感器向输出导通电流,这种情况就会持续。 随后,FET的电感和漏极源电容设置了振铃。 然后,放电电压跟踪桥式整流器直流侧的电压。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    非常感谢。

    我测试了DS波形。 研究发现,两个并行交错的FET将相互干扰。

    下图显示了FET管的GS波形和DS波形。

    此致

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    帮助,