This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5912万:TPS6.5912万x通电帮助/应用手册

Guru**** 2528450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584291/tps65912-tps65912x-power-up-help-app-note

部件号:TPS6.5912万

团队,

我的WW AA客户需要一些帮助,请查看下面的内容。 我希望在3月29日星期三之前得到答复。

我们正在考虑以下电源开启机制:

1)     外部接通5V电源

2)      PMU tp6.5912万/22启动,输出电压保持较低,I2C变为激活状态

3)     连接的嵌入式系统(主机)配置PMU,然后启用电压

4)      PMU根据提供要求的配置,启动电压上升和排序

 

 

您能否提供有关如何为上述行为设置PMU的应用说明?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已将您的请求分配给负责的应用工程师,我们将尽快回复您。

    此致,

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    I2C仅在通电顺序之后才处于活动状态,因此这需要自定义TPS6.5912万x器件,默认情况下禁用所有稳压器。 这基本上会绕过PMIC的定序功能,因为需要手动启用每个调节器。

    此致,

    Rick S.