This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3854:我将UC3854用于PFC总线,不同测试样本的电压测试值不同

Guru**** 2593620 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3854, UC3854B, UCC3817, UCC3817A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584167/uc3854-i-use-uc3854-for-pfc-bus-the-voltage-test-value-are-different-between-test-samples

部件号:UC3854
主题中讨论的其他部件:UCC3817UCC3817A

尊敬的各位:

      我将UC3854用于PFC总线,当我测试U0时,不同  设备之间的值不同。原理图如下:

示例1电压波形如下:

1、设备启动

我们可以看到 总线U0上的电压为 378.5V-361.5V,∆U为17V, 周期为 3.4s。

2、样品2 电压波(我换了另一个UC3854)。

我们可以看到 总线U0上的电压为386.5V-378.5V,∆U为8V, 周期为 1.5s。

我想知道为什么不同芯片之间的测试值不同?我的设计是否有问题?您是否有 任何良好的改进建议。非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的电源频率较低,不稳定。  您应重新计算反馈电路中的补偿网络组件值。
    第一个样本显示0.3Hz时不稳定,第二个样本在0.6Hz时不稳定。 当电源正常工作时,您只能在 两倍线路频率下看到低频振荡,  在切换频率下看到高频振荡。 在电路中的某个地方,您有很长的延迟时间,这会导致控制器补偿延迟时间很长的错误电压。
    UC3854也是非常旧的部件号。 它已被UC3854B,UCC3817和UCC3817A以及UCC3817B取代。
    此致,

    John Griffin