This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.107万:TPS6.107万DDCR SW引脚对地短路

Guru**** 2318830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582513/tps61070-tps61070ddcr-sw-pin-short-to-gnd

部件号:TPS6.107万

您好,Jasper:

我的客户遇到了TPS6.107万损坏问题,他们发现SW引脚对地短路,3 % 故障率约为50/1400。

如下图所示,客户表示他们以前遇到过此问题,但他们将 电感器从4.7uH更改为3.3uH,似乎可以解决此问题,但现在使用了3.3uH,但在此项目中仍发现损坏。

你对此有什么想法吗? 人体手指是否可能会导致IC损坏(我在E2E上看到FB针敏感问题,如果手指触碰会导致输出电压升高)? 或者您以前是否遇到过此软件针脚损坏问题?

或需要我提供的任何信息,请告诉我。  

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    对此问题有何想法?

    谢谢!
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享升压转换器的布局?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jasper:

    请参阅以下内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IC的GND引脚和输出电容器接地节点的布线较长且强度不够,这可能导致SW引脚处出现高峰值并损坏IC。我建议在IC附近的右侧放置一个输出电容器, 并在不使用通电孔的情况下将电容器与IC连接。
    或添加缓冲器电路以降低SW电压峰值。