请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.107万 您好,Jasper:
我的客户遇到了TPS6.107万损坏问题,他们发现SW引脚对地短路,3 % 故障率约为50/1400。
如下图所示,客户表示他们以前遇到过此问题,但他们将 电感器从4.7uH更改为3.3uH,似乎可以解决此问题,但现在使用了3.3uH,但在此项目中仍发现损坏。
你对此有什么想法吗? 人体手指是否可能会导致IC损坏(我在E2E上看到FB针敏感问题,如果手指触碰会导致输出电压升高)? 或者您以前是否遇到过此软件针脚损坏问题?
或需要我提供的任何信息,请告诉我。
谢谢!
Jeff