This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8063万A:单芯片1.3W_PEAK解决方案

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583923/ucc28063a-one-chip-1-3w_peak-solution

部件号:UCC2.8063万A

客户希望将单芯片UCC2.8063万A用于720Wrms和1.3kWpeak解决方案。

UCC2.8063万A是否可以使用此解决方案?

如果不可能,请告诉我为什么不可能。

(我认为原因是外部组件非常大,对吗?)

顺便说一下,客户希望考虑过渡模式PFC。

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Satoshi San,

    感谢您对TI控制器的关注。 我已将您的问题通知了相应的组。 请尽快找到他们的回复。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Satoshi San,  

    对于1.3kW解决方案,过渡模式PFC将过载,最佳解决方案应为CCM或交错CCM模式PFC。

    但是,如果您的客户只考虑转换模式PFC,则用于交错转换模式PFC的UCC2.8063万A是一个很好的解决方案。

    但即使UCC2.8063万A也能承受1.3kW的功率,但需要高电流级MOSFET和二极管,这可能会增加总成本。

    此致,

    云生