请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ34Z100-G1 主题中讨论的其他部件: BQ34Z100, LM3409, BQ34Z100EVM
我正在使用BQ34Z100-G1 EVM和LM3409 EVM创建多节镍氢充电器/电量监测计,但我发现BQ34Z100 EVM未配备安装孔 ,而且 热敏电阻焊接在主板上,没有将热敏电阻从主板上取下的规定。 因此,我假设主板与电池位于一个闭合的电池组中,以便热敏电阻 可以准确读取电池温度。 另一方面,所有指示灯LED都位于板上,这意味着EVM应位于可能与电池分开的开放式环境中。
除了脱焊板载热敏电阻和将导线连接到远程热敏电阻之外,是否还有其他解决方案可解决此问题?