This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:使用EVM板进行评估

Guru**** 2364170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100, LM3409, BQ34Z100EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584005/bq34z100-g1-using-the-evm-board-for-evaluation

部件号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件: BQ34Z100LM3409BQ34Z100EVM

我正在使用BQ34Z100-G1 EVM和LM3409 EVM创建多节镍氢充电器/电量监测计,但我发现BQ34Z100 EVM未配备安装孔 ,而且 热敏电阻焊接在主板上,没有将热敏电阻从主板上取下的规定。 因此,我假设主板与电池位于一个闭合的电池组中,以便热敏电阻 可以准确读取电池温度。 另一方面,所有指示灯LED都位于板上,这意味着EVM应位于可能与电池分开的开放式环境中。  

除了脱焊板载热敏电阻和将导线连接到远程热敏电阻之外,是否还有其他解决方案可解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    詹姆斯
    bq34z100EVM设计用于评估器件,而不是用于生产环境,因此它未针对在包中使用进行优化。 您可以卸下热敏电阻,然后使用另一个带有长导线的热敏电阻,以便将其连接到电池。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复-我非常感谢您的回复。

    我确实拆下了热敏电阻,并更换了一个接头 .025柱x 0.100 间距。 我注意到,孔的直径只有30 mil左右,太小了,应该是35 mil,以便于拆卸。 我使用低熔化温度焊料释放热敏电阻导线,而不会损坏印刷电路板垫。  

    我现在可以使用Molex预压接电线(Digikey WM1.5222万)和合适的外壳,并按照BQ34Z100-G1的TI说明将热敏电阻直接连接到我的电池组。