This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4192万:电池在过度放电后无法恢复/无法充电

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583818/bq24192-battery-not-able-to-recover-not-charging-after-overdischarge

部件号:BQ2.4192万
主题中讨论的其他部件:BQ2.7531万-G1,BQ2.7531万EVM BQSTUDIO

您好,

我们正在系统中使用BQ2.4192万充电器IC和BQ2.7531万-G1燃油表IC。

在测试过程中,通过USB充电时,连接到系统的过度放电的电池(0伏,因为已触发保护)无法恢复。 充电器IC是否应该能够处理此情况? 需要配置哪些寄存器才能使充电器恢复失效的电池? 有什么想法吗?  

我们的系统始终将CE拉低。 蓄电池端接电压规格为2.5V。

但我注意到,使用BQ2.7531万EVM演示板为电量耗尽的电池充电会唤醒电池。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当深度放电的电池连接到bq2.4192万,VBAT <2V时,该器件会应用大约~100mA的涓流充电来尝试唤醒保护FET并开始为电池充电。 如果已启用充电且充电器状况正确(输入电流限制,充电器无故障等),此操作将自动完成。

    在测试过程中,尝试为电量耗尽的蓄电池充电时,您的负载电流是否存在? 如果是,负载电流是多少?

    您能否确认插入USB时192的输入电流限制是多少?

    您还提到它适用于EVM,您的电路板和EVM之间有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    已启用充电 -您的意思是CE针脚过低,注册01 [5:4]为01? 请注意,我们正在使用燃油表。 在此情况下(VBAT<2V),燃油表是否控制充电器IC寄存器值? 或者此寄存器设置为充电器电容错值01?

    PSEL和OTG与PSEL一起被拉高到VBUS,OTG被拉高到Sys,因此充电器的内限应设置为500mA。 燃油表的最小值也设置为500mA。 我们的系统消耗约250mA。

    当我尝试为电池充电时,我的读数为0A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    连续补充充电电流设置为100mA是默认值,无需通过充电器或仪表进行设置。  

    我建议验证以下内容:

    • 通过I2C设置的实际输入电流限制,确保充电器设置为500mA。
    • 验证仪表上USB_IN_DEF位的状态。 默认情况下,此位设置为0,当检测到USB主机作为输入时,对应100mA输入电流限制。
    • 验证192 REG08的状态寄存器和故障寄存器REG09。 我希望查看是否有任何故障跳闸或设备是否在DPM中(VINDPM或INDPM)。
    • 使用像电池一样的SourceMeter重复测试,以排除无法打开保护FET的问题。
    • 如果BATFET未关闭,请验证充电器,REG07[5]。 这将不允许充电电流流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的推荐。 我试过之后会告诉你。

    如果电池电量耗尽,我将如何验证这些设置? 我通常通过BQStudio查看,但当电池低于2.5V时,BQstudio无法识别系统,因为电量表将被重置。 您是否打算在电池电量耗尽之前验证这些寄存器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以在燃油表关闭之前验证充电器的状态,或者如果应用了VBUS,则在I2C上拉电从外部供电时,您应该能够在不使用电池的情况下与充电器通信。

    如果充电器已使用VBUS且未连接电池,您应看到STAT针脚闪烁,因为它将在快速充电和完成充电状态之间切换。