This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:关于GPIO输出逻辑

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581996/ucd9090a-about-gpio-output-logic

部件号:UCD9090A

有时,输出逻辑与输入条件不同。
(请参见下图)

正常情况

 


异常 情况

在正常操作中,当GPIO 17变为"L"时,PON步骤1变为"L",但在异常情况下,PON步骤1不会变为"L",而是保持为"H"。

这种现象导致系统停止并成为问题。
这种现象是否也在其他设备中发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工作和非工作案例的条件是否相同? 为什么黄色波形不同?
    请您分享您的项目文件,以便我们可以帮助您解决此问题吗?

    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在答复Yihe时:

    当然,条件是一样的。
    黄色波形不同,因为异常情况下的绿色波形不会更改为"L"。
    当绿色波形变为"L"时,黄色波形的状况设置为"H"。
    问题是绿色波形没有变为"L"。
    由于机密问题,无法发送项目。

    伊玛松