This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS5.462万:电流模式控制的直流降压稳压器中的斜率喷射

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583426/tina-spice-tps54620-injection-of-slope-in-current-mode-controlled-dc-dc-buck-regulator

部件号:TPS5.462万
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

如何通过向电感器电流的斜坡注入一个通用的补偿斜坡来使其相等。

(注:采用两个电流模式控制的直流降压稳压器的两个输出电感器,输入电压分别为5V和12V,它们将与输出电压3.3V并联工作)

请解释如何使用TINA实施该技术。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sreenu,

    您是否已经有需要在TINA-TI中实施的电路,或者您是否正在寻找有关此电路的帮助? 如果是前者,请与我们分享您的线路。 如果是后者,我会将其移至另一个E2E论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,感谢您的回复,实际上,我正在寻找一个电路来解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能可以使用OR-ING控制器来执行此操作。 我将把这一问题移到另一个论坛,请大家进一步评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vin = 12V分支的占空比与Vin = 5V分支的占空比非常不同。

    因此,两个供应品不能简单地通过增加斜坡补偿来共享路缘。

    但是,我已经做了一些工作来解决这个问题,并且能够在两个不同的供应品之间分担负荷。

    如果您可以提供更多有关您所需内容的详细信息,我可以提供更多信息。

    Best,S. Dunbar,AFA Colorado