请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ20Z95 我刚从现场收到报告,指出一小块电池的循环计数器和最大错误寄存器出现问题。 在部署到服务中并对电池组执行1或2个周期后(不确定确切的用例,仍有更多信息),周期计数器已移至6.5443万,最大错误寄存器显示139 %。 我不知道这意味着什么,也不知道他们如何获得这些数字。 我们已经制造了数千个这样的包装中的10个,并且非常确信这些设置是相当好的。 出于诊断原因,我附上了一个屏幕截图。
以前有人看到过这种行为吗? 或类似的内容? 我知道144 % 和内部和外部循环计数器没有对齐,这不是问题,据我所知,因为它没有显示144,显示139 %。