This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/REF5050:REF5050模拟

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583436/tina-spice-ref5050-the-ref5050-simulation

部件号:REF5050
主题中讨论的其他部件:TINA-TIADS1262

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

我想了解参考设计中的ILOAD有何用途? 我可以将 其从电路中移除吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    ILOAD用于设置引用的负载条件。 它旨在模拟参考驱动的任何内容。 但是,在这种情况下,可以将其移除,Iout等于0mA。

    此致,Diego
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复,这真的很有帮助。 另一个问题是,是否有必要将REF5050输出端的运算放大器添加为缓冲器,或者将输出直接连接 到ADS1262作为参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    外部运算放大器不是必需的,但是,由于可能出现负载错误,使用外部运算放大器通常会为您提供更好的性能。 以下是ADS1262数据表中的捕获信息:

    我们还提供 具有 集成缓冲器的REF6xxx系列。

    此致,Diego