This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:三端口隔离

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO124, LM5000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582828/iso124-three-port-isolation

部件号:ISO124
主题中讨论的其他部件: LM5000TPS4.021万

我想设计一个3端口隔离放大器,其额定电压连续(AC 60 Hz)为1500V交流,通过以下端口:信号输入的电源输入,信号输出的信号输入和信号输出的电源输入。 我已选择ISO124作为信号输入到输出隔离。 从数据表中,我发现它的额定电流为1500 V交流@ 60 Hz,通过隔离屏障连续工作。

IAM正在选择直流-直流转换器,该转换器可在其输入至输出之间维持1500 V交流@ 60 Hz的连续电压,以满足3端口放大器的输入至输入功率和输出至功率隔离。 我恳请各位委员建议任何具有上述隔离电压额定值的直流-直流转换器(1瓦或2瓦),以符合要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gokulakrishnan,

    由于您的问题更多地与孤立的DC-DC相关,我会将您的帖子移到他们的论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gokulafrishnan,

    感谢您对TI组件的关注。 对于隔离的1瓦或2瓦转换器,回扫拓扑通常是最简单的实现。 您能否提供有关所需转换器的输入和输出参数的更多详细信息? 输入和输出电压和电流,单输出或多输出,需要瞬态响应等?

    TI提供有限的预封装低功耗直流-直流转换器模块选择(请参见 www.ti.com/.../slyt522d.pdf )。 我不确定它们是否孤立。 如果没有一个直接满足您的要求,我们可以搜索一个大型参考设计数据库,查找类似的内容,但我们需要参数来缩小可能性。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生/女士,

    以下是直流-直流转换器的要求:

    1)输入电压:24 VDC (额定)

    2)输出电压:+/- 15 VDC (双)

    3)输入到输出隔离:电化隔离(连续屏蔽电压额定值为1500 VAC @ 60 Hz)

    4)输出功率:1 W或2 W

    谨致问候

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gokul:

    根据所提供的信息,我搜索了TI设计参考数据库中提供的参考设计,并选择了其中的2个供您查看。 虽然我没有找到与您的要求完全匹配的产品,但有几种产品在功率级别和拓扑方面非常相似,其中特别包括以下两种产品:
    www.ti.com/.../PMP7932 ,使用具有集成开关晶体管的LM5000在~6W时提供+/-12V电压,以及
    www.ti.com/.../PMP5666 ,使用带有外部MOSFET开关的TPS4.021万控制器提供~9.6W时的+/-12V电压。

    在这两种情况下,电压和功率级别均与您的要求不同,但是,电路拓扑可用作修改设计以实现您的目标的参考。 根据24 V输入的变化程度,可能不需要更改变压器的转速比,而只需要调整反馈分禾器。 当然,功率级别足够,并且可以减少几个组件以符合1-2瓦的级别,从而节省一些成本。

    对于其他控制器和降压或降压拓扑,还有许多其他设计可能性,但回扫是最简单的,这两个示例表明了这种设计方法。

    此致,
    Ulrich