Other Parts Discussed in Thread: ISO124, LM5000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ISO124 主题中讨论的其他部件: LM5000, TPS4.021万
我想设计一个3端口隔离放大器,其额定电压连续(AC 60 Hz)为1500V交流,通过以下端口:信号输入的电源输入,信号输出的信号输入和信号输出的电源输入。 我已选择ISO124作为信号输入到输出隔离。 从数据表中,我发现它的额定电流为1500 V交流@ 60 Hz,通过隔离屏障连续工作。
IAM正在选择直流-直流转换器,该转换器可在其输入至输出之间维持1500 V交流@ 60 Hz的连续电压,以满足3端口放大器的输入至输入功率和输出至功率隔离。 我恳请各位委员建议任何具有上述隔离电压额定值的直流-直流转换器(1瓦或2瓦),以符合要求。