This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4622万:100 % 占空比操作的最小输出电压

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583222/tps54622-minimum-output-voltage-for-100-duty-cycle-operation

部件号:TPS5.4622万

我正在努力全面了解TPS5.4622万数据表中的7.4 3部分。

-当PVIN和VIN绑定在一起时,100 % 占空比操作的最小VOUT是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不理解你的问题。 占空比约为输出电压/输入电压。 因此,对于100 %v占空比,输出电压=输入电压。 由于FET接通电阻等,将始终存在一些额外损失。随着Vin降低以接近Vout,占空比增加。 在某些时候,占空比将达到100%,只要启动电容器上有足够的电荷来驱动高端FET的门,高侧开关就可以在超过正常开关循环(占空比> 100 %)结束后保持打开。 当车尾箱盖上的电压降至车尾箱UVLO以下时,高压侧关闭,低压侧打开足够长的时间为车尾箱盖充电,然后高压侧FET可能会再次打开。 行李箱调节器从VIN针脚操作。 在某些情况下,可能需要在比VIN更低的电压下操作PVIN,以减少开关损耗。 通常,您将在VIN和PVIN绑定在一起的情况下操作。 这是否能解决您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    感谢您的回答,您对设备操作的描述非常清晰。

    我的问题是从数据表注释(7.4 .3)中提出的:

    "...该设备设计为在100 % 占空比下工作,只要启动至PH引脚电压高于启动-PH UVLO阈值(通常为2.1 V)。..."

    这似乎是TPS5.4622万内部操作的语句,而不是设计师需要担心的任何电路参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,它是内部功能。