Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ7.835万-R1 主题中讨论的其他部件:BQ7.694万, BQSTUDIO
您好,
我正在将BQ7.694万 EVM用于我的应用程序。 我已经在BQstudio中将OCD阈值设置为-3.2万mA,但对于我的应用,放电电流超过-3.2万mA。 在这种情况下,我的负载被切断,我尝试将OCD阈值设置为高于-32A,但看起来它是我现在可以输入的阈值的最大值。
帮助我为我的应用程序配置更高的放电电电流设置。 此设置在某些其他设置上是否可靠,或者需要一些其他硬件。