This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.835万-R1:如何将OCD阈值设置为大于-3.2万mA

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582827/bq78350-r1-how-to-set-ocd-threshold-more-than--32000ma

部件号:BQ7.835万-R1
主题中讨论的其他部件:BQ7.694万BQSTUDIO

您好,

我正在将BQ7.694万 EVM用于我的应用程序。 我已经在BQstudio中将OCD阈值设置为-3.2万mA,但对于我的应用,放电电流超过-3.2万mA。 在这种情况下,我的负载被切断,我尝试将OCD阈值设置为高于-32A,但看起来它是我现在可以输入的阈值的最大值。

帮助我为我的应用程序配置更高的放电电电流设置。 此设置在某些其他设置上是否可靠,或者需要一些其他硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要使用电流调节来支持大于32A的电流。 您可以从TI网站下载此文档以获得帮助。 SLUA760
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Thomas,你解决了我的问题...