主题中讨论的其他部件:TPS6.1092万, TPS6.1091万,
您好,
我们制造了一个新的PCB,并关注SLVA773”以及TI网站上的其他增强PCB示例。
通电后,输出电压在5秒后再次降至3.4V,而不是输出5V。
设备也会变得非常热,看起来应用了温度安全措施来保护设备。
* C6是钽电容器还是必须是陶瓷电容器?
-当我们使用100uF钽电容器进行测试时,输出电压在板上电几秒钟后下降。
-如果我们使用100uF陶瓷电容器,电压将在主板通电后立即达到~3.4V。
* PCB厚度是否重要?
->我们的原型具有PCB厚度= 1.2 mm
*请注意,我们仅焊接 了TPS6.109万 和必要的外设组件以进行测试。
*主要来源是Lipo 1S细胞。
我们非常感谢您的帮助。
以下是我们最新的PCB:
Proteus设计文件: s5.29471052亿.onlinehome.fr/.../Powerboost 1000_v.2.5 dsn
Proteus PCB文件: s5.29471052亿.onlinehome.fr/.../Powerboost 1000_v.2.5 .LYT