This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:启动电路问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582817/lm5023-startup-circuit-issue

部件号:LM5023

大家好!
我遇到高压启动电路问题。 我正在使用带10K (2512)漏电阻的BSP135 D模式MOSFET。 问题是R88吸烟很热,我检查了VSD引脚上的电压,电压在3-4V之间波动。 I以输入电压为230V交流的0负载启动LM5023。 有人能告诉我这里有什么问题吗? 电路是从数据表复制的,应该可以工作。 是否有任何特定的测试来确认LM5023完好或损坏?
期待您的回复,我已附上回扫变压器的电路和数据表。  e2e.ti.com/.../7508112325.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Muneeb:

    请检查辅助绕组的连接。 根据所示示意图,对于回扫拓扑,极性似乎是反向的。 这意味着每次Q7 MOSFET打开时,它都会向QR输入施加高压,导致OVP关闭,然后不断循环以尝试重新启动。 我想这会使R88过热。 尝试反向连接至该绕组。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ulrich!

    感谢您的回复并向我指出问题。 我已按照您的建议调换了辅助绕组接线端子,但问题仍然相同。 我注意到VCC电压不会上升到12.5V,而是稳定在9.12V,因此很明显控制器没有启动。 我还可以感觉到LM5023变热。 是否有其他调试建议? 是否有任何特定测试可确保LM5023正常运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Muneeb:

    如果LM5023变热,我认为这已经是IC损坏的良好迹象。 这种情况可能是由于VCC上的过压(绝对最大限制= 16V),当尝试使用反向AUX绕组连接提前启动时。 当PRI:辅助转速比为~7.7 :1时,当总电压超过~123V直流时,即当交流输入> 87V交流时,将超过16V。 不知道16V以上的VCC电压会永久损坏IC,但很好的保证是,额定115V交流输入和更高的电压,整流并反射到Aux会过压VCC。

    我建议用新零件更换IC,然后重试。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Ulrich的快速回复。 看起来IC已损坏。 我将获得新零件并在此处更新。 再次感谢。