请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM5023 大家好!
我遇到高压启动电路问题。 我正在使用带10K (2512)漏电阻的BSP135 D模式MOSFET。 问题是R88吸烟很热,我检查了VSD引脚上的电压,电压在3-4V之间波动。 I以输入电压为230V交流的0负载启动LM5023。 有人能告诉我这里有什么问题吗? 电路是从数据表复制的,应该可以工作。 是否有任何特定的测试来确认LM5023完好或损坏?
期待您的回复,我已附上回扫变压器的电路和数据表。
e2e.ti.com/.../7508112325.pdf