请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCD9.012万A 您好,
我有信号连接到引脚39 (TM/GPIO22),脉冲持续时间为600 us。
是否有针对私人投资的最小脉冲持续时间规格,以确保始终捕获信号并将其记录为故障?
我在数据表中找不到规范。 Fusion GUI中的以下注释提到,如果使用未优化的GPI引脚映射,则可能存在高达1毫秒的GPO传递延迟,但未提及输入信号本身的最小宽度。
谢谢!
乔纳森