This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:用户板中的调试电路,用于使用EVM GUI

Guru**** 2927940 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581320/ucd9081-debug-circuit-in-user-board-for-using-evm-gui

部件号:UCD9081

您好,

我的客户正在使用UCD9081。
他希望将调试电路放在客户主板中,以便使用GUI和USB到I2C适配器进行调试。

我认为通过将I2C接口作为EVM电路放在他的电路板上是可能的。
并使用GUI和USB到I2C适配器。
调试意味着通过GUI执行序列设置。
正确吗?

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    是否要将USB到I2C转换器放入您的客户主板?
    此致
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YH:

     感谢您的回复。

     我的英语很差

     我的想法如下。

    此致,

    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YH,

     这个问题的进展如何?

    此致,

    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您可以在板上放置跳转接头。 请参阅UCD9081 EVM原理图。

    谢谢

    Yihe