This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.454万:TPS5.454万 HF噪声

Guru**** 2525560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2677

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577882/tps54540-tps54540-hf-noise

部件号:TPS5.454万
主题中讨论的其他部件: LM2677LM2.5085万A

您好,

我设计了一个电源29V AC输入到24V 5A输出。

我使用TI工作台来选择我的组件。

在TI工作台中,它显示2.8mV的噪声。

我根据TI的建议设计了我的主板,我已经看到了有关噪声的TI文档“www.ti.com/lit/an/slyt682/slyt682.pdf"

我测试过我的主板(0.7A和1.5A)我有190mV的高频噪声,频率是50MHz。 SW针脚更改时出现噪音。

开关频率为129Khz,输出电容器为低ESR

我的原理图:

我的印刷电路板:该板有2层,铜厚70µm μ m。

振荡图片:

HF噪声

去耦频率:

我有一个试验,就是要改变自我,保护自我,没有改善。

我已将STPS20M100S二极管更改为其它二极管(TPS5100-13),但噪音会增加。

您是否有降低高频噪音的解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 不直接支持TPS5.454万,但我对它有一定的了解。  首先要注意的是,测量切换噪音时必须小心。  最好使用极短接地导线(1 cm)或更好的"尖端和套管"方法直接测量输出电容器。  也就是说,您的某些切换噪音可能是真实的。  ISEE输出上只有电解电容器。  它们不能有效降低高频噪声,特别是在J2输出连接器处测量时。  输出电容器和输出连接器之间的相对位置不好。  您需要在输出中添加一些HF去耦合。 1uF,0.1uF和0.01uF可能接近J2。  我会重新排列输出,以便连接器在输出电容器之后,以获得最大的效率。  您可能还需要考虑从SW节点到GND的RC缓冲器。  其中包括一个文档,可帮助您设计它。

    e2e.ti.com/.../5265.RC-Snubber.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的回复。
    我测试了RC减震器。
    如果我在SW和Vin引脚之间添加电容器(与高端MOSFET并行),频率不会改变,但如果我设置更多电容(100nF),则输出电压会降低(8V而不是24V)。
    SW和GND之间的结果相同。
    我找到的唯一降低噪声的解决方案是在输出中串行添加一个铁氧体,并在之后添加大电容器(用于去除低频噪声的电容器)。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从SW到GND的缓冲器应该会有所帮助。 您是否严格按照说明进行操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我测试了许多电容器,电容值从20pF增加到100nF,但我没有找到频率除以2。
    我有焊接电容器直接连接到tps5.454万的引脚。
    我没有添加电阻器。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我有其他问题:
    如果我在无负载或低负载下启动TPS,则输出端为24V直流
    但如果我以满负荷启动,TPS将无法启动,我的输出电压为2Vdc
    如果我在空载情况下启动,请等待输出升至24V直流,然后完全加载,TPS输出正常,直流输出稳定在24V直流
    我测试了在EN引脚(Vin和EN,EN和GND之间)添加2个电阻比值器,但结果相同。
    你有想法了
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能在启动时达到电流限制。 您有多少输出电容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用一个功率电阻器测试电源,约为9.2 欧姆,有2.6A。
    我测量了功率电阻器中的电流(带示波器的电流探头),启动时没有大峰值,不超过2.8A。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了解决方案,但我没有解释:
    我已将二极管(STPS8H100) 8A 100V更改为STPS20M100S 20A 100V,TPS5.454万即使在充电时也会启动。
    但我不明白STPS8H100的问题是什么。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实上,TPS5.454万对二极管选择非常敏感。  这也可能是您的布局存在问题。  从SW添加RC减震器到GND也是已知的改进方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我找到了TPS5.454万和噪声抑制 的其他文档www.ti.com.cn/.../slvu973.pdf
    在本文档中,它们在SW引脚中添加了缓冲器。
    在我的先例中,我没有测量SW引脚中的噪声,而是测量电感器后的输出中的噪声。
    我在SW引脚中重新启动了测量,找到了RC值。
    在另一侧,我用5A电阻测试了我的主板,但输出电压饱和至10V,如果我在SW引脚中看到,我处于DCM模式。
    我增加了频率,输出电压增加到17V,但输出电压不稳定(17V时为25ms,电容器放电时降至0,电容器充电时增至17V。
    我降低了电感器(15uH至5.5uH)输出电压已增加至20V,但与以前一样,输出也不稳定,但边界为100ms。
    我不能再降低电感器了,因为它增加了TPS的输出电流,我接近极限(7.5A)。
    我不确定TPS5.454万能否同时提供5A 24V电压。

    您是否有其它TI降压转换器(首选集成MOSFET),它们可以提供经TI认证的24V和5A (现有评估模块,用于多种应用)
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试了LM2677,结果相同:

    它不能同时输出24V和5A。
    我的假定TI没有任何具有集成MOSFET的开关稳压器,这些MOSFET的输出电压可超过15V和5A。

    我的下一步是测试LM2.5085万A,它具有外部MOSFET。

    谢谢