This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.3754万:我有一个关于TPS2.3754万的问题。

Guru**** 2398415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580856/tps23754-i-have-a-question-about-the-tps23754

部件号:TPS2.3754万

您好,TI:

我有一个关于TPS2.3754万的问题。

示例1) 15.7V (最大 Vcuv) - 6.2V (最小 Vcuvh)= 9.5V

示例2) 15.7V (最大 Vcuv) - 6.8V (最大 Vcuvh)= 8.9V

→请确认正确的选择。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BJ:您好!

    根据数据表,滞后轨迹。 因此,示例#1 9.5 为最大值是正确的下降。