您好,
我当时正在寻找一个输出功率低于500 mW的隔离DC/DC转换器电路,它可以在5到30 V的输入电压下工作。 由于噪音问题,时钟频率应该高于100 kHz。 飞降压模式下的LM5160看起来很有希望。 它提供稳定的输出,在300 kHz以上的频率下工作正常。 我的问题是它无法处理整个输入电压范围。 我可以将其设计为5至14 V或12至30 V。这些是占空比变为10或90 %的限制。 这是设计原则的限制还是我可以通过另一个合成器来提高工作范围? 我现在在 初级侧使用Würth 7.49196111亿WE-Flex变压器的一个线圈。 如果LM5160不适合,您是否会推荐其他部件?
此致
一月