This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5971:TLC5971输出最小电压

Guru**** 2364170 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5971
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580764/tlc5971-tlc5971-out-minimum-voltage

主题中讨论的其他部件:TLC5971HelloTI-Community,

我想使用TLC5971调光白色LED字符串-
我的LED具有2.9Vf
因此,对于12V LED电源,我可以使用多达4个LED (2.9V*4=11,60V)-
这只会为IC留出大约0.4 V的'余量'/下降来调节...
这就够了吗?
或者,在这种情况下,我是否必须使用更高的LED电源?
(下一个选项为15V -但我必须使用额外的电压来降低电压-否则IC将变热...)

祝您好
Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请有人指出所需的最小输出电压是多少,或者我必须在数据表中的哪个位置查看?
    向Stefan致以诚挚的问候
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    OUTn电压与您设置的电流有关。 您可以在数据表第11页的图7和图8中找到输出电流与输出电压的关系。

    只允许0.4V的情况太少。

    此致,

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:
    谢谢你指着这些数字:-)我忽略了它们!
    向Stefan致以诚挚的问候