This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:FET旁路

Guru**** 2924930 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409, LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579750/lm3409-fet-bypass

部件号:LM3409
在“线程: LM3429”中讨论的其它部件

大家好,我有一个关于LM3409的使用问题。  我们需要驱动一个3A至6A脉冲的LED串(将在设计中固定)。  脉冲宽度可以在100us和8ms之间,频率可以在10Hz到30Hz之间。  我们试用了LM3409评估板,它在1A和30Hz频率下工作正常。  但是如果我将感应电阻器更改为3A电流,它在30Hz时不起作用。  我需要将频率提高到60到100Hz左右才能工作。  我猜它可能与COFF滤波器或电感器有关。  我对吗?

 目前,我计划使用外部FET绕过LED串,并在10和30Hz之间脉冲FET。  您是否发现此配置存在问题?  在系统中,我的输入电压为24V,而LED串电压在3A时约为14V。  我还使用WEBENCH来参数化6A的设计,它为感应电阻器和22uH电感器提供了0.04 欧姆的关键组件。

 您在使用此零件时是否发现任何潜在问题,或者您是否对我的设计有其他建议?

感谢您提供的任何见解!

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ethan:

    您能否更具体地说明在您更换感应电阻器时它如何不起作用? 它是不启动还是行为异常? 它可能与电感器有关。 在3A时,您运行的EVM电感器非常接近饱和,这可能会导致问题。 很容易获得22 uH和更高的额定电流来测试。

    但最后一个问题是,LM3409是一款适用于此类应用的出色设备,您可以在没有太多麻烦的情况下获得高达6A的连续或脉冲。 如果您需要真正快速的边缘,使用并联FET绕过LED也是一个很好的选择,但请记住,当LED熄灭时,您将在并联FET中消耗电能。 在这些频率下,EN/UVLO调光可能非常适合并保存了一些组件。 我提到UVLO是因为它会像EN引脚那样使PWM变暗(或脉冲),只是过一段时间后您不会进入低功率关闭模式(这会延迟下一个脉冲)。 在100Hz及以下的频率下,您可能需要使用UVLO,或者您将在较低的占空比/脉冲宽度下进入此模式,如果使用UVLO引脚,它的反应速度会快得多。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Clint:

    我在  Ethan不在办公室时支持他解决这个问题。  

    根据您的评论,它似乎进入 了关机模式。  我附上了一些显示我的问题的波形。

     

    1kHz时的脉冲频率很好。

    脉冲频率为100Hz时,脉冲之间的电流不相同。  对于此应用,我们需要一次跳过一个或两个脉冲。  它可能解释了这种行为。

     

    脉冲频率为50Hz,不存在脉冲。  我还在通道1中添加了VCC电压。  我认为它正在唤醒,但脉冲宽度不够长,无法达到全电流。

    因此,如果我理解正确,我需要将UVLO引脚拉低以停止电流,而将引脚拉高将重新启动脉冲,而不需要唤醒时间?    在电阻器拆除的情况下,在UVLO上应用0-5V脉冲是否有效?

     

    谢谢!

    Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chuchen:

    正确,当频率足够低时,它会使用EN引脚关闭。 在这种情况下,使用UVLO将更好。 它们的作用完全相同,只不过当EN被拉低时,VCC被允许放电,直到您进入关闭模式。 UVLO低将保持VCC高电平,因此响应速度很快,而如果使用EN,则需要等待VCC充电。 您可以将信号直接应用到UVLO,也可以将电阻器用于UVLO功能和/或用于带二极管的信号。 您可以查看LM3429数据表中的示例。 在任何情况下,使用UVLO而不是EN进行PWM调光,它在您使用的较低频率下都能很好地工作。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Clint,现在一切正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chuchen。 很高兴听到这个消息! 如果您有任何其他问题,请随时告知我。