This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS735:询问TPS735的参考电压和直流输出精度

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582103/tps735-asking-for-the-vref-and-dc-output-accuracy-of-tps735

部件号:TPS735

大家好,
我的用户使用TPS7.3501万,用于3.3V→1.8V电压。 如有疑问,请提供帮助。
问题:
1.客户希望了解准确程度。 是以下方程式(A)的计算方法。
(a) TPS7.3501万精度±2 % +两个反馈电阻器±2 % =总±4 %
2.根据以下示意图,正确的输出电压范围是多少?

谢谢!
SHH