This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56.2201万:过压保护

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581769/tps562201-over-voltage-protection

部件号:TPS56.2201万
主题中讨论的其他部件: TPS56.22万

TPS5.622万x SUPPROT组,

我还 想问 一下过压保护的问题。  

因为 ,我 看到了 类似的问题,OVP的门槛从未澄清过。

当我看到以下链接E2E时,TPS56.22万和TPS56.2201万之间的差异被提及RDS和成本。

    https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/int-non-isolated_dcdc/f/198/t/49.837万  

但是,OVP规格已被删除,如下表所示。

您能否 澄清OVP阈值是什么?

如果检测到OVP,是否关闭了唯一的高侧FET?

此致,

Tamio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tamio:

    设计TPS56.2201万时,OVP功能被删除。 DCAP2控制模式将打开低压侧FET,直至输出电压降至参考电压以下。 无需在此处添加OVP。 对于TPS56.22万,仍然具有OVP功能。

    最佳,
    安东尼