This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR2.3625万:Vos和Vus在Equation15和Equation16

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581759/lmr23625-vos-and-vus-at-equation15-and-equation16

部件号:LMR2.3625万

你(们)好

我要用公式(15)和公式(16)计算出Coout。 但我知道这些方程式中Vos和Vus的单位(电压[V]或百分比[%])。

在公式(16)中,如果Vos为0.25V,“(Vout *Vos)^2- Vout^2”将为负值。  

我们如何估计Vos和Vus?

  (例如 Vos = 5 % ? 或5.25V?或0.25V? @Vout = 5V , Vus = 5 % 和0.25V?)

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VU是由于增加负载步长瞬变而产生的电压下冲,Vos是由于降低负载步长瞬变而产生的电压过冲。 它们是用户设计规格。 您需要确定您的应用程序中可以容忍的量。 通常为5或10 %。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,John-San,

    感谢您的及时回复。

    我想问的是公式(15)和公式(16)中的Vos和Vus有多少。

    在数据表中,下面介绍了一些示例,

    如果Vus=Vos=Coout,5 % 则用方程式(16)计算。 cout为5.3uF。

    在这种情况下,Vos可能是1.05。 (如果Vos为0.25V,则输出将为负值。)

    另一方面,当Vus为...???时,用公式(15)计算出的Cout为17.5uF。

    在这种情况下,我们如何将Vos和Vus的精确值放在方程(15)和方程(16)上?

    此致,

    Koji Hamamot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个方程式中似乎有拼写错误。  我必须从零开始。  如果我有时间的话,也许今天晚些时候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    方程式16应为:

    输出>(IOH^2 -IOL^2)* L /(Vout + Vos)^2 - Vout^2)

    输出>(2.5^2 - 0.2^2)* 2.2E-6 /(5 + 0.25)^2 - 5^2)= 5.3E-6
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,John-San,

    谢谢! 我明白了。

    此致,
    山本浩二