请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
在“线程:LM5161, LM5116”中讨论的其他部件您好,先生,
我的项目需求符合以下规范,因此我们调查了LM5116或LM5161。
请帮助我们评论适合我的应用程序的两个设备? 谢谢。
输入范围60VDC - 96VDC (请求测试96VDC输入电压)
输出范围52VDC / 0.65A
我们的竞争对手LTC3707将VCC和VIN分开,这对于96VDC测试非常安全。