This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116或LM5161应用问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580467/lm5116-or-lm5161-application-question

在“线程:LM5161LM5116”中讨论的其他部件

您好,先生,

我的项目需求符合以下规范,因此我们调查了LM5116或LM5161。

请帮助我们评论适合我的应用程序的两个设备? 谢谢。

输入范围60VDC - 96VDC (请求测试96VDC输入电压)

输出范围52VDC / 0.65A

我们的竞争对手LTC3707将VCC和VIN分开,这对于96VDC测试非常安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这两个部分都适合您的应用。 主要区别在于LM5116是一个控制器,需要外部电源FET。 LM5161是同步转换器,它将器件内的两个功率FET集成在一起。 设计和布局将更容易。
    请转至TI.com产品页面查看这两种产品,并模拟设计以了解哪种产品更适合您。
    www.ti.com/.../LM5116
    www.ti.com/.../LM5161

    LM5161具有内部LDO以生成控制电压VCC。
    LM5116也会在内部生成VCC。 尽管它可以将VCCx与Vout连接以绕过VCC,但VCCx ABS最大值为16V。 在您的应用中,它不能与输出电压= 52V一起使用。