This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:它是否能驱动3A的输出电流

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580677/lm3409hv-does-it-can-driver-output-current-of-3a

零件号:LM3409HV
在“线程:LM3409”中讨论的其它部件

您好!

  我想使用片状lm3409驱动器LED输出电流3A (6V),但似乎不能正常工作切换频率不正常。

  我猜硬件配置的电感和关闭电阻不正确。不能确定这种现象是由电感器saturation.ca引起的,有人在这种方案中给了我一些建议。我不确定 哪些参数可以替换,它们可以具有3A的6V输出电流。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    首先,我要确保12V 输入电源不受电流限制,它应该至少能够提供3A电流。 布局问题也可能导致此类问题,这是我们可以在需要时进一步探讨的问题。 但我相信在这种情况下,你可能会使用FET。 我查了一下,它指定了165nC的门费(Qg),这是相当高的。 看起来您也在尝试获得大约500kHz的切换频率。 这意味着来自VCC的电流消耗几乎为83mA (IVCC = FSW*Qg),但VCC电流限制在45mA的典型值下可低至30mA。 因此,在尝试切换时,您基本上会折叠VCC。 尝试使用Qg为60nC或更低的FET,查看结果是否更好。 LM3409根本不能如此快速地驱动FET。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       我确信输入抑制不是电流限制,因为我使用 了足够大的直流电源。此电路和设备配置可以实现稳定的2A输出。

    如果我为了获得4A输出而将感应电阻更改为0.05 欧姆,那么开关波形现象就像您所说的崩溃状态一样。

    所以我同意你的想法,可能是Qg为165nc的FET相当高。我 尝试使用其他FET,如FDS4435,它的Qg为40nc,可以正常工作。

    我总是有一个问题,就是芯片  电感和切断 电阻之间的占空比关系,如果我需要 不同的最大电流情况,我如何选择参数。

    我希望您能提供参数选择方案供我参考。我将继续进行调试以找出原因。

    希望继续获得您的帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不是100 % 确定您的问题。 您指的是什么切断电阻? 这是否为真正的零电流? 或者您是否只是想知道如何计算电感?

    谢谢!

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉,

    我表示可能不清楚,如头发示意图所述,切断电阻是指 R19。 我只是想知道如何计算电感和 电阻。

    我的目标是使用lm3409来制作3A输出电流的电路设计。所以希望获得12V输入和3A 6V输出的参考方案。

    再见,最近我发现IF EN引脚输出阻抗状况不稳定。有时输出电流有时切断,如果此引脚处于浮动空或接地状态,则不是总是应关闭?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以使用数据表中的方程式1来计算D = 6V/(0.9 * 12V)= 0.556。

    您的休息时间为1-D/FSW。 因此,如果您想要100kHz切换频率,则Toff将为(1 0.556)/100k = 4.44us。

    使用方程式4 (toff方程式)计算roff。

    然后使用公式7 (deltaiL-PP)计算电感器值,以获得所需的电感器电流纹波。

    EN引脚具有高阻抗,低电流,因此不能保持浮动。 如果不使用,则应与VIN关联,否则其状态将未知,并可能波动。

    此致,

    彩色