This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低压同步降压控制器调查

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578300/low-voltage-synchronous-buck-controller-survey

主题:TPS4.0304万中讨论的其他部件

您好,先生,

请问TI是否有相同的功能控制器可以替换uP9301?

   1. VIN = 5-12V
2.   Po =约50W/3.3V
   3.注射器阶段
   频率:100-300kHz

e2e.ti.com/.../uP9301_2D00_DS_2D00_F0001.pdf</s>0001.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuo,您好!

    我没有看到TI Direct直接帮助您的设备。

    我们的网站上有一个很棒的工具,可以为您的应用程序提供广泛的解决方案选择。

    转到  请参阅主页上的WEBENCH设计器。

    输入您的详细信息,然后单击"开始设计"。
    您将看到32个使用TI器件的解决方案。

    您可以根据需要缩小选择范围。

    TPS4.0304万看起来很适合使用。